This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:在 SIL 3相关安全代码中使用浮点单元?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786559/rm46l852-using-floating-point-unit-in-sil-3-relevant-safety-code

器件型号:RM46L852

尊敬的所有人:

FPU 是否可用于 SIL 3相关应用和/或是否需要注意任何细节?

谢谢、

BR、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthias、

    FPU 是 CPU 不可或缺的一部分、启用 FPU 后、适用于 CPU 的所有诊断机制也适用。

    此致、
    Sunil