This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:CCS 8中的编译器设置

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/785873/rtos-ek-tm4c1294xl-compiler-settings-in-ccs-8

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

能否有人请提供 tm4c1294xl 电路板编译器/任何基本设置都需要在 CCS 8中完成

谢谢、此致  

Mohan R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您从 TI 的示例开始。 一个好的开始位置是下载 TivaWare 驱动程序库并构建提供的一些示例。 http://www.ti.com/tool/sw-tm4c
    安装 TivaWare 后、请在以下位置查找示例:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl
    使用 Code Composer "File"->"Import"功能将示例项目复制到您的工作区中。 这将为您提供正确的设置。 然后、您可能希望更改用于指向已安装的编译器版本、以避免收到有关项目最初是使用较旧版本完成的警告。

    有关 TI-RTOS 示例、请参阅我对您之前的帖子所做的响应中的信息。
    e2e.ti.com/.../785718
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您现在找到的工作。