This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:基于 SPI 的数字电位器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786010/ccs-tm4c123gh6pm-spi-based-digital-pot

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在使用基于 SPI 的数字电位器(10K ) MCP4152103。

我无法初始化 Pot。 请告诉我我在以下 code.e2e.ti.com/.../Digital-Pot.txt 中是否出现了任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用数字示波器或逻辑分析仪查看过 SSI2引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您好!
    感谢您的响应。我已经在示波器中检查了 SPI CLK、FSS 和 TX 波形。
    但我使用万用表测量 PA 和 PB 上的电阻。 我一直找到开路负载。
    如果代码和初始化有任何问题、请告诉我吗?


    谢谢、此致、
    Neelakar Babu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 SSI 输出的数据符合您的预期、那么您的问题就是了解 Microchip 数字电位器。 由于该器件不是由 TI 制造的、因此我真的无法为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    感谢您的支持。

    谢谢、此致、

    Neelakar Babu。