This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何在 MibSPI 中清除 TGINTFLG 标志

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786191/tms570ls1227-how-to-clear-the-tgintflg-flag-in-mibspi

器件型号:TMS570LS1227

你好

我将 TMS570用作 SPI 从设备。 我正在 MibSPI1中使用 TG0 (传输组0)。

我使用的模式是

1) 1) mibspiSetData

2) 2) mibspiTransfer

3) while (!(mibspiIsTransferComplete (mibspiREG1、0)));

4) mibspiGetData

5) mibspiREG3->TGINTFLG |= 0x00010000U;

是这样吗? 我是否需要指定步骤5

mibspiREG3->TGINTFLG |= 0x00010000U;

会怎么样?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的,可以通过两种方法清除传输组中断标志( INTFLTVRDY[n]):向 TGINTFLG 寄存器中的相应位写入1 (例如,位16用于 TG0)或读取中断向量寄存器 TGINTVECT0或 TGINTVECT1。

    此致、
    米罗