Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
‘s、我开始使用 TMS570LC43x LAUANCHPAD、这是我第一次使用 TI 的产品。因此、我可能不擅长使用它。
现在我遇到了这样一个问题。首先 ,我修改了 lwip 演示以发送和接收 UDP 帧,它运行良好。 然后我按照 HALCOGEN DCAN 通信示例的指令操作,意识到它也能正常工作,但是 当我将它们组合在一起时,DCAN 不工作。 在逐步调试程序后,我发现, 在执行 canInit()后, 组合程序中的 DCAN 寄存器值与 单独 DCAN 测试程序中的值相比较 。具体而言,当初始 DACN 1时,excanting canREG1->IF1CMD =(uint8) 0xF8U;IF1CMD 保持相同的写操作。
这个问题困扰了我很长时间,有没有人遇到过类似的问题? 我不知道这是不是我的错。 请给我一些建议。 我现在不知道该怎么办。