This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:CCSv8 Resource Explorer TI-RTOS TivaC 2.16.01.14不显示#39;t 是否显示?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/785789/ccs-tm4c129encpdt-ccsv8-resource-explorer-ti-rtos-tivac-2-16-01-14-doesn-t-show-up

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

在 CCSv8中、 tirtos_tivac_2_16_01_14的示例项目不会出现;仅 显示了较旧 tirtos_tivac_2_16_00_08的示例项目。 还有人遇到过这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Twelve12pm:

     我的家庭 PC 没有安装 CCS8、只有 CCS7。 我明天会回来。 您是否试用过 Explorer Classic? 实际上、您将找到更多使用 Explorer Classic 的 TI-RTOS 示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Twelve12pm:

     Todd 在下面的线程中解释了大约2.16.0.14的情况以及在哪里找到示例。  

    e2e.ti.com/.../2848600

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、Explorer Classic 工作正常。 如果从 CCS 中删除了它、我希望新的 Explorer 会被修复!