This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1224:关于触发 MPU 的闪存写入保护?

Guru**** 2573705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/785405/ccs-tms570ls1224-about-flash-write-protection-that-triggers-mpu

器件型号:TMS570LS1224

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我已经将1KB 的闪存地址0X000FFC00设置为只读权限、然后我尝试将数据写入该地址(通过 F021_API)、但实际上不会输入_dabort、但直接地址操作分配(*(volatile uint8 *)(0X000FFC00))= 3;但_dabort 将被触发、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    您的观察结果正确。 MPU 位于 CPU 内。 您的 MPU 设置可以保护闪存不受 CPU 写入的影响、但不会阻止闪存包装程序擦除和编程闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BJ、

    通过闪存包装程序的软件配置、有可能防止一个扇区上的写入操作。 扇区保护寄存器、组扇区使能寄存器(BSE)、包含一个针对闪存组中每个扇区的位、此位启用或禁用一个扇区进行写入操作。 BSE 寄存器只能在特权模式下写入、而软件 PROTLIDIS 保护位(FBPROT 寄存器)设置为高电平。 这个机制能够减少闪存存储器意外编程的可能性。