您好!
我对从模式下的 I2C 配置有疑问。
一旦主器件触发了启动条件、我们就会得到 I2C_SLAVE_INT_START、对吧?
一旦主器件将从器件地址与操作位(读取/写入)一起放在 I2C 总线上、我们是否能够使用 I2C_SLAVE_INT_DATA 从 I2C_O_SDR 读取该字节? 如果不是,它放在哪里?
假设我们有以下用例:
start->address[0][a]->[REG_MSB][a][REG_LSB][a]->重新启动-> address[1][a].......... 开始生成时钟并将从机数据移出... [NAak]->停止
从从器件的角度来看、一旦触发了重启条件、如何宣布将数据放置在寄存器中以移出、我们是否会获得该事务的任何中断?