This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:无法写入 PCSPWRDWNSET0/1

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786008/rm48l952-unable-to-write-pcspwrdwnset0-1

器件型号:RM48L952

您好!

要应用 PCR 访问管理(来自 RM48安全手册 spnu577d 的 INC2)、我尝试禁用我未使用的外设。
为此、我首先将0xFFFFFFFF 写入 PCS[31-0]PROTCLR。
我将 PCS[31-0]PROTSET 和 CLR 读回为0x00000000。
之后、我将我的值(0x800000C0)写入 PCSPWRDWNSET0、将 μ~(0x800000C0)写入 PCSPWRDWNCLR0。
但是、这两种操作似乎都不会影响 PCSPWRDWNSET0寄存器。 PCSPDWNSET0和 CLR0保持为0x00000000。
如何更改这些位?

谢谢、此致、

Karel