Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
您好!
我遇到问题、我使用 TM4C1294+非操作系统+LWIP。
由于原始设置会使 TCP 传输速度变慢、
我调节到5ms、代码如下:(尽管这种调整真的很糟糕)
tcp_impl.h
#ifndef tcp_tmr 间隔 //#define tcp_tmr 间隔250// TCP 计时器间隔(以毫秒为单位)。 // #define tcp_tmr 间隔5 #endif // tcp_tmr 间隔*/
在 lwIPServiceTimer()中,还有每5ms 轮询 sys_check_timeouts()。
目前、每5~10ms、PC 就会与电路板通信一次、并且大多数都运行良好。
但大约一个小时内将出现超时。 (Wireshark 如下所示)
(1) PC 向电路板发送查询命令。
(2)董事会回复 ACK
(3) PC 软件无法等待响应数据、执行关闭连接
我是否可以问可能会发生什么情况?
谢谢你。