请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我想访问具有 R/W 64位访问大小的 L2RAMW 区域。
我建议编写以下代码:
uint64 read_64bit_data (uint64* startAddr)
{
uint64 read_value;
read_value =(uint64)(* startAddr);
return (read_value);
}
这是以64位大小访问内存的好方法吗? 如何确保此代码不会生成对内存的2x32位访问?
感谢您的回答。
François μ A