This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:T Ü V TÜV SIL-3认证文档

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784312/rm48l952-documents-for-sil-3-certification-at-tuv

器件型号:RM48L952

大家好、

我的客户正在通过 SIL-3认证。 PLC 应用。 TÜV 公司 T Ü V 已将我们的安全手册(spnu577d.pdf) 和文档作为一些空白部分。  TÜV 要求提供其他文档:  

统计相关的 SIL-3参数。-

测试 报告编号:TH88007C 、在安全手册中提到。

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitry、

    TI 提供的所有配套资料均存在于一个私有的 safeTI 论坛上: e2eprivate.ti.com/.../default.aspx。
    客户需要安全 TI NDA 才能访问此论坛及其内容。

    我们为每个器件提供的文档之一是 FMEDA 电子表格、其中包含所有相关统计信息。 此电子表格可根据客户的用例进行定制、然后提交给评估员进行审核。

    在安全手册中找不到任何 TH88007C 参考。 请澄清。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    "safeTI NDA"标志是否链接到帐户(用于签署 NDA)?
    因此、如果我们将您的答案(链接)转发给客户-他们是否可以访问私人论坛?

    BR、
    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    是的、一旦 SAFeTI NDA 签署、我们就可以访问半私有论坛。 每个用户都需要单独启用才能访问该论坛。

    此致、
    Sunil