Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
使用 Halcogen 04.07.01和 CCS 8.3
我们有一个使用 TMS570LC43的定制板。 我们使用 XDS110调试探针加载图像。
在 加载了一些可能不正确的 halcogen 时钟设置的新映像之前、此电路板已通过验证运行正常。
加载的(可能是坏的)映像正常、但之后我们无法再对电路板执行任何操作。 Uniflash 无法读取其存储器。
尝试连接到电路板时、我收到以下错误消息:
连接属性如下:
我为 XDS110调试探针运行了"Test Connection"实用程序、并获得了以下结果:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\j65396\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\1\1\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为"2018年11月21日"。
库构建时间为'00:08:45'。
库软件包版本为'8.0.903.2'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG IR 完整性扫描测试成功。
---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----
此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。
JTAG DR 完整性扫描测试成功。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
完整性扫描测试均未失败、但我仍然无法连接到目标。
1.是否有任何其他实用程序可以进一步描述尝试连接到目标时发生的故障?
2.是否应该对 JTAG 时钟进行任何调整以帮助调试器连接到我的目标?
感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。
此致、
Vicki