This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:加载可能不正确的映像后无法连接到定制板

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784804/tms570lc4357-cannot-connect-to-a-custom-board-after-loading-a-possibly-incorrect-image

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENUNIFLASH

使用 Halcogen 04.07.01和 CCS 8.3

我们有一个使用 TMS570LC43的定制板。 我们使用 XDS110调试探针加载图像。

在加载了一些可能不正确的 halcogen 时钟设置的新映像之前、此电路板已通过验证运行正常。

加载的(可能是坏的)映像正常、但之后我们无法再对电路板执行任何操作。

Uniflash 无法读取其存储器。 无法加载任何新程序。 我们始终会遇到"无法连接到目标"错误。

糟糕的映像如何使其完全失去连接? 我们如何使它再次发挥作用?

感谢您的所有帮助。

谢谢你

Subu