This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva-c MCP2551 CAN 收发器不工作

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784762/tiva-c-mcp2551-can-transceiver-do-not-work

你好

我使用 Tiva-c launchpad 通过 CAN 进行通信。 我还使用 MCP2551 CAN 收发器。

问题是我无法进行通信、因为收发器的 RS 和 Vref 引脚具有

电压值= 2.5V、但 RS 以10K 电容接地、Vref 未连接任何电压。

有人知道如何解决这个问题?