This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294XL 评估套件

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783816/tm4c1294xl-evaluation-kit

Thread 中讨论的其他器件:EnergiaEK-TM4C1294XL

您好!  
我的串行通信有问题。 我正在使用 IDE Energia 在串行监视器上打印一个简单的字("hello")、但不会出现任何内容(草图中没有错误)。 可以帮帮我吗?
PS:为 串行监视器和电路板选择正确的电路板和端口、波特率相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gino、
    通常、我们会要求客户将其 Energia 相关问题发送至 forum.43oh.com/.../上的 Energia 支持论坛 、因为我们没有 Energia 的相关经验。 有关 Energia 相关问题、请参阅有关我们支持模型的常见问题解答便笺中的第5项。 e2e.ti.com/.../695568

    但是、在您的情况下、我建议您首先检查您是否选择了正确的 COM 端口。 转至您的 Windows 设备管理器、然后查看端口(COM 和 LPT)下的内容。 您应该找到 Stellaris 虚拟串行端口(COMx)。 使您在串行监视器中选择了正确的 COM 端口。 如果您已经正确地完成了此操作、但仍然无法输出到串行监视器、我建议您使用示波器来查看串行数据是否正在从 UART 模块传输出去。 我假设您使用的 Energia 示例使用 MCU 中的 UART0。 探测 PA1引脚、该引脚是 UART0 TX 引脚。 您在该引脚上看到任何信号吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PA1上无信号...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种 UART?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您首先尝试 TivaWare hello 示例项目。 这是一个 CCS 项目。 您将需要下载 CCS IDE。您可以在中找到它 /examples/boards/EK-TM4C1294Xl/hello. 此示例只需输出"Hello world!" 消息发送到终端窗口。 如果可以使其正常工作、则 UART0正在工作。 您可以看到 PA1发送了消息。 如果您尝试了解 MCU 的工作原理、我认为 TivaWare 示例非常适合学习 MCU。 如果您唯一的选择是 Energia、那么正如我建议的、您需要联系 Energia 论坛。 很可能某些配置不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想! 我是一名乞丐、按照教程、我将电路板上的微型 USB (调试)连接到 PC 上的 USB。
    此配置工作正常、但突然不再工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否按照我的建议尝试过 TivaWare?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过、如果我做得正确、它就可以工作。 "大家好、世界!" 打印在 CCS 中的终端上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gino、
    您是不是说您已经在 CCS 中尝试过 TivaWare hello 示例、它将消息输出到终端。 如果是这种情况、则电路板/MCU 正常。 需要注意的是 Energia 端的一些配置。 如果 您唯一的开发选择是 Energia、请按照之前的建议联系 Energia 论坛:forum.43oh.com/.../。 不过,我希望大家不要这样做。 由于您已成功使用 TivaWare、我建议您考虑继续使用 CCS 和 TivaWare 来学习 MCU 或进行开发。 我现在将关闭该线程。 如果您有 MCU 相关问题、可以打开新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助和耐心