This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:使用 MSP-FET 进行编程-电压电平转换器

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE, MSP-FET, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784591/tidm-rf430-tempsense-programming-with-msp-fet---voltage-level-translator

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件: MSP-FETRF430FRL152H

您好!

我想 使用 JTAG 编程器对 TIDM-RF430-TEMPSENSE 进行编程、因为我的程序无法无线上传、因为失败会导致传感器贴片的闪烁。

问题在于、MSP-FET 使用3V、 而 TIDM-RF430-TEMPSENSE 使用1.5V 进行编程。 是否可以将 MSP-TS430L092 电路板用作电平转换器? 连接方式如下:MSP-FET -> MSP-TS430L092 -> TIDM-RF430-TEMPSENSE。  

此致、

Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用 L092有源电缆对 RF430FRL152H 进行编程。

    RF430152FRL152HEVM 的以下主题中回答了类似的问题:

    e2e.ti.com/.../773171

    请查看这是否能解决您的问题。

    此致、
    Helfried