This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 引导装载程序中实现的 SCI 调试消息(需要硬件连接)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784696/tms570ls3137-sci-debug-messages-implemented-in-can-boot-loader-hardware-connections-needed

器件型号:TMS570LS3137

UART_putString (UART、"\r Hercules MCU 可引导加载程序");

我使用的是 TMS570LS3137 HDK。我想使用 SCI 消息在超级终端上进行调试,用于 SCI Tx/Rx 或我必须遵循的连接的硬件引脚是什么。 我没有找到相关文档

如果我使用(Silicon Labs CP2402 FTDI) USB->UART 器件或在 XDS100上传输 SCI 消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS3137具有一个 SCI 和一个 SCI/LIN 接口。
    您使用的引脚取决于将选择的 SCI 端口。
    在 HDK 上、SCIRX 暴露在连接器 J11.44上、SCITX 暴露在 J11.49上。
    SCI/LINTX 在 J11.6上暴露、SCI/LI_RX 在 J11.5上暴露
    我会使用 SCITX 和 SCIRX、因为 SCI/LIN 也连接到 U27、并且可能会产生干扰。
    您可以使用任何具有3.3V 信号电平的 UART->USB 转换器。

    此致、
    米罗