This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:与 PLS Ude 调试器的连接

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784683/tms570ls0714-connection-with-pls-ude-debugger

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、我将 TMS570LS0714微控制器用于测试目的。

我购买了 PLS Ude 调试器、以使我的测试工具(Tessy)通过调试器与微控制器进行通信。

因此、现在我在建立目标控制器与 UDE 调试器的连接后收到异常错误。

从现在开始,最好提供启动代码,其中寄存器的所有初始化和其它基本任务都发生在相应的微控制器( TMS570LS0714)上,这样我就可以了  

正确刷写我的软件、然后测试相同的软件。

目前、我面临大量内存并解决相关问题。 还观察到微控制器具有安全功能、在0x000C 等位置产生异常、因此复位也会导致程序崩溃。

如果您只能指导我将我的控制器连接到 Ude 调试器、那会很有帮助。

我正在使用调试器:PLS -通用访问设备2 pro 版本2。

我的测试工具: Razorcat 的 Tessy

我的目标硬件或微控制器:TMS570LS0714

请为我提供上述微控制器的启动代码或初始化文件或代码。(TMS570LS0714)。

 

如有任何疑问,请回复。

提前感谢。

Vishal