This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:源文件请求

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784617/tms570ls3137-source-files-request

器件型号:TMS570LS3137

我们遵循 项目和的 MISRA C 编码指南  

我们能否获得 F021闪存 API 库(F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib)的源文件(.c 和.h)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS570LS3137

    我们能否获得运行时支持库的源文件(.c 和.h 文件或 rtsv7R4_T_be_v3D16_eabi.lib 的项目),因为我们必须对完整源执行 MISRA C 编码指南  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看此主题(关于 F021闪存 API 库):
    e2e.ti.com/.../664675

    运行时支持库雷利函数的源代码与编译器一同提供(它应该位于 c:\ti\ccsv8\tools\compiler\ti-cgt-arm_18.1.LTS lib\src\)。

    此致、
    米罗