This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:HALCoGen 未显示所有 EMIF 地址引脚

Guru**** 2749565 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784608/rm46l852-halcogen-not-showing-all-the-emif-address-pins

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我尝试使用 EMIF 接口与外部 FPGA 进行通信。 需要使用12个地址行。

在尝试使用 HALCoGen 为 EMIF 配置生成代码时、我执行了以下操作:

1:已启用 EMIF 的驱动程序、

2.在 EMIFtab 中、选择启用的 EMIF ASINC1模块

3.这是问题。 当我尝试在 PINMUX 选项卡中启用 EMIF 外设时、它只显示5个 EMIF 地址引脚;EMIF_ADDR_0、 EMIF_ADDR_1、 EMIF_ADDR_6、 EMIF_ADDR_7、  EMIF_ADDR_8。 它未显示 EMIF_ADDR_2-5和 EMIF_ADDR_9-12。

如何在 HALCoGen 中启用这些引脚?

请提供任何帮助。

谢谢、

Avinash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Avinash、您好!
    并非所有 EMIF 引脚都是多路复用的、您不必配置这些引脚。
    以下是需要配置的多路复用引脚:
    EMIF_NCS[0]/N2HET2[7]
    EMIF_NCS[3]/N2HET2[9]
    EMIF_BA[1]/N2HET2[5]
    EMIF_ADDR[0]/N2HET2[1]
    EMIF_ADDR[1]/N2HET2[3]
    EMIF_ADDR[6]/N2HET2[11]
    EMIF_ADDR[7]/N2HET2[13]
    EMIF_ADDR[8]/N2HET2[15]

    器件数据表( www.ti.com/.../rm46l852.pdf )的表4-42外部存储器接口(EMIF)中描述了 EMIF 引脚。


    此致、
    米罗