请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1227 您好!
TRM SPNU515C–2018年3月、第22.8.2.1节 "使用自检模式确定 ADC 输入通道的开路/短路"。
表22-4. ADC 输入通道条件的确定
是否可以提供针对 近似值的建议阈值 ADREFLO 和 大约 ADREFHI 用于分析 VN、Vu 和 Vd? 这可能是 ADREFLO 和 ADREFHI 的百分比、也可能是电压?
此致、Tony