This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:LM 闪存编程器错误

Guru**** 2620235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782600/tm4c1294ncpdt-lm-flash-programmer-error

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

正在使用 LMFLASH 编程器对 TM4C129NCPDT 控制器进行编程。但在编程期间、我会遇到连接问题。

它显示"无法连接到目标"。如果我间歇性尝试多次、则表明连接已连接。请支持解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arun、

    您是否正在使用定制硬件? 如果是、您能否详细介绍所使用的调试器以及如何设置 JTAG 原理图?

    此外、您是否有更好的 CCS 行为?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arun、

    我没有收到您关于我先前问题的反馈,因此我假设您能够解决您的问题。

    我现在将关闭此线程、但如果您尚未解决此问题、请在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则打开新线程)。