This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:低功耗或欠频模式

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783835/rm48l530-low-power-dissipation-or-underclocking-mode

器件型号:RM48L530

您好!

  我们的客户询问  RM48L530是否具有低功率耗散或欠频模式? 如果有,如何配置或设置? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该器件通过外设中央资源(PCR)模块 PSPWRDWNx 寄存器支持全局断电控制。 使用这些寄存器、您可以将外设时钟关闭到各个模块。 当外设时钟门控关闭时、寄存器不可访问。
    有些模块有自己的断电功能。 本地断电只会将时钟闸门关闭到模块内的状态机。 寄存器仍可访问、CPU 可通过设置/清除本地断电控制位将模块从本地断电状态中取出。

    Hercules MCU 支持3种低功耗模式:打盹模式、睡眠模式和睡眠模式。 设备 TRM ( www.ti.com/.../spnu503c.pdf )的第2.4.3章介绍了这些模式(以及如何进入这些模式)。


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miroslav、
    非常清楚、非常感谢。 我将向我们的客户展示。