This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:定制大容量 USB 驱动器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783616/tm4c1290ncpdt-custom-bulk-usb-driver

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好、我是 Sky

我使用 TM4C1290NCPDT 芯片及其 USB 大容量驱动器进行通信。

TI 为其驱动程序提供支持、并且它运行良好!

它与"TivaWare 批量器件"中的"通用批量器件"一起安装良好。

我想更改一些信息、例如器件名称、公司和 VID/PID。

当我在 usb_dev_bulk.inf 文件中更改此参数时、它不保证"已签名的驱动程序"、

但这并不重要、因为我可以通过打开用于测试驱动程序的"TESTIGNIN"选项来使用它们。

问题是、当我强制设置自定义驱动程序时、它安装不是很好。

要更改 USB 批量驱动程序的信息并正确安装它们、我是否需要设置其他步骤?

提前感谢。

天空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sky:
    我会将您的问题转交给我们的 USB 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sky、

    这是因为 TI 驱动程序是基于该信息的签名驱动程序、其中包含的.cat 文件还支持 Windows 的驱动程序签名实施、以帮助防止在没有适当许可的情况下重新使用我们的驱动程序。

    有一个正式的流程可以让 USB 驱动程序签名、包括从 Windows 购买证书、然后将其用作驱动程序的一部分来验证。 我从未亲自经历过这个过程、但总的来说、您需要一个签名的驱动程序、因为它是一种帮助您的客户了解软件是由您的公司发布和验证的方法、因此他们可以相信软件能够正常工作。

    请注意、您可以研究重新使用 TI PID/VID、您可以在我们的常见问题解答 e2e.ti.com/.../755561中查看详细信息

    请在结尾处查找有关如何申请使用 TI 的 USB VID 和 PID 的部分、并查看许可条款以了解这是否适合您。