This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:用于我的定制板的调试器:TM4C129ENCDPT

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C129EXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782691/tm4c129encpdt-debugger-for-my-custom-board-tm4c129encdpt

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLEK-TM4C129EXLUNIFLASH

你(们)好  

我使用 TM4C129NCPDT 微控制器设计了定制板。 我需要对控制器进行调试和编程。 请为此建议合适的调试器和编程器。 在我的定制板中、我使用了 ARM cortex 调试10引脚连接器1.27mm 间距。 我尝试将 EK-TM54C129EXL 评估套件 用作调试器、但我不知道我的评估有故障、并显示错误、例如"连接到目标时出错"。 因此、请建议我购买一个适合我的应用的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishitha、

    本文档涵盖了您可以购买的其他调试器(第3.3节)、供您进行交叉检查的 ARM 10引脚连接器原理图以及如何将 EK-TM4C1294XL 用作调试器(EK-TM4C129EXL 也可使用相同的过程): www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    我已经完成了定制板的调试器。 我是否应该为我的应用使用 Keil ULINK2 USB-JTAG 编程器和调试器。 它提到可以支持 ARM Cortex。 我可以购买它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishitha、

    这可以正常工作、但警告一句、Uniflash 和 LM Flash Programmer 都不支持该调试器、因此您无法使用它通过解锁功能恢复锁定的板、仅供参考。