This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F6137:如果可以更改 SPI 通信接口引脚

Guru**** 2860250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783794/ccs-cc430f6137-if-change-spi-communication-interface-pins-are-possible

器件型号:CC430F6137

工具/软件:Code Composer Studio

主席先生,

我正在使用 您 的 cc430x613x_uscia0_SPI_10.c 示例代码 此代码是端口引脚的 SPI 通信接口、即 P2.0、P2.2和 P2.4。 但我将此引脚用于 ADC (传感器连接)。  

 如果可能、连接另一个端口引脚的 SPI 通信? 请尽快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用可配置 MCU 处理串行通信的最佳部分是器件上通常有多个引脚可用于完成相同的工作。 对于您使用的器件、似乎有两个不同的 USCI 块都支持 SPI。

    器件数据表中的表4-1 详细说明了将哪些功能映射到器件上的每个引脚。 您只需在该图表中进行快速文本搜索、即可查看所有具有 SPI 功能的引脚、并选择应用中可用的模块。 找到要使用的 USCI 模块(USCI_A0或 USCI_B0)后,您可以进入源代码并相应地配置外设和端口引脚。

    此致、

    Matt