This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:定义/使用 VIM_CHANNELS 的 halcogen 代码是否正确?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783239/ccs-tms570lc4357-is-halcogen-code-defining-using-vim_channels-correct

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

在 Halcogen 生成的代码中、在 HL_sys_vim.h 中定义为

(第85行)

#define VIM_CHANNELS 96U

这在 HL_SYS_vim.c 中的两个位置中使用:

第62行至第65行

typedef volatile struct vimRam

   t_isrFuncPTR ISR[VIM_CHANNELS];
} vimRAM_t;

在 vimInit()中

       对于(I = 0U;I < VIM_CHANNELS;I++)
       {
           vimRAM->ISR[i]= s_vim_init[i];
       }

问题:VIM_CHANNELS 的宏是否不正确? VIM 通道96-127会发生什么情况? VIM_CHANNELS 是否应为126?

有与 SCI4低电平(119)、SCI4高电平(114)等相关的 VIM 通道

请澄清。

谢谢你

Subu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subu、

    请将您的 HALCoGen 更新为最新版本。 HalCoGen V4.06和 V4.07.01都将128分配给 VIM_CHANNELS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ:

    我已经在运行 Halcogen 04.07.01、此时会出现此问题。

    Subu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我生成了一个全新的项目、VIM_CHANNELS 定义为128U。
    看起来我在 HL_sys_vim.h 上的剩余部分