This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 中的地址和放大器;数据引脚交换

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/783683/tms570lc4357-address-data-pin-swapping-in-emif

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的所有人:

在我们的新设计中、我们在 EMIF 上使用外部 SDRAM、SRAM 和 NOR 闪存。

在布局阶段、我们注意到地址、数据和控制引脚分布在337引脚 BGA 上、非常不整齐、我们希望交换每个组内的地址和数据引脚。

有可能吗? 如果是、有什么需要特别注意的?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LC4357不支持 EMIF 引脚交换。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Miro:

    感谢您的提示回复、但我想在存储器方面换用引脚。
    我知道 DDR3支持字节通道内的引脚交换 SRAM、SDRAM 和 NOR 闪存呢?

    如果需要、我可以发送我的 Hercules 原理图和相应的布局网。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用 SRAM 时、在字节通道内交换地址和数据线路不应成为问题。
    关于 SDRAM 和 NOR 闪存、字节通道内的数据线不应成为问题。 由于发送命令和写入寄存器、地址行可能会成为一个问题。 我将把这个问题提交给我们的 EMIF 专家以确认这个问题。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的米罗:

    非常感谢、我将等待 EMIF 专家的确认、您很好。
    最后、您可以与我和大多数在脑海中遇到相同问题的布局工程师分享相关链接、应用手册等

    再次感谢您的观看。
    此致