This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:RTC 可以保存#39;t

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/778794/tm4c1231h6pm-rtc-can-t-be-saved

器件型号:TM4C1231H6PM

您好!

    在测试板功能期间再次上电时,无法保存 TM4C1231的 RTC。 大约30%的故障率。 请就此提供建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一些关于您所看到问题的更多信息吗? 移除主电源后、实时时钟是否不会继续运行? 您使用的是什么硬件? 遇到此问题时、您是否监测过 Vbat 上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

       感谢您的支持。

      多次上电和断电后、无法节省系统时间。 因此、我们怀疑 RTC 无法正常工作。

    我们测试了引脚37、该引脚的阻抗降至100Ω Ω、但对于该引脚、良好的芯片大约为1MΩ Ω。

    我们还在芯片 TM4C1231之后执行交换 A-B、B-A、故障现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    部件极不可能出现故障。 由于电池电压或 WAKE 引脚上的电平、这些器件更有可能不会进入休眠模式、进而耗尽电池电量。 VBAT 和 WAKE 引脚上的电平必须符合数据表最小值。 当它们降至该值以下时、某些器件将检测到略高于其他器件的低电压或电平。

    您没有回答我关于监控 VBAT 电压的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

      在电路板上安装3.3V 电池后、电池电压被下拉至大约1V。 引脚37 (VABT)的电阻减小至大约100Ω Ω。

    现在、我们将 应用 FA 来验证此问题。 谢谢。