请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
亲爱的先生
我正在尝试使用以下命令来生成一个字体、该字体包含标准 ASCII 字符、后跟以0X5D0开头的26个希伯来语字符。 多次尝试后、意识到该命令无法识别-o 和-t 开关
ftrasterize -f courier -s 14 -m -e 152–-o 0x5D0–t 26 -u courbd.TTF–l
它几乎与 TIvaware 图形库用户指南中显示的命令相同、但不起作用
此致
Ysaac