This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-PROC:为什么我们应该关注 TM4C123GH6PM ADC 模块中序列发生器的优先级?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782275/rtos-ti-rtos-proc-why-should-we-care-priorities-of-sequencers-in-tm4c123gh6pm-adc-module

器件型号:TI-RTOS-PROC
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI-RTOS

为什么我们应该关注 TM4C123GH6PM ADC 模块中序列发生器的优先级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是什么处理器? 哪款 SDK? 请发布所需信息、否则我们无法处理您的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您分享此信息吗? 我没有听说过、所以我要关闭此主题、您只需回复所需的其他信息即可重新打开它。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、嵌入式产品、

    当使用多个序列发生器时、不建议将它们设置为与采样时间发生变化所导致的结果不一致的同一优先级。 因此、您希望每个序列发生器具有唯一的优先级、以便它们始终以相同的间隔运行、从而提供一致的结果。 数据表的第13.3.2.3节对此进行了讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    感谢您的解释。