Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
IM 使用 RTI 模块触发1ms 中断(使用比较0)并在我的应用程序中触发任务执行。 - Halcogen 比较模块0使用定时器0 (1msec 比较-计数器频率55MHz)
我注意到 、每次触发该中断时、我都会尝试使用 rtiGetCurrentTick (rtiCOMPARE0)获得计数器节拍(用于时序测量)
节拍计数复位。
使用 HALCOGEN 配置设置以获取时序测量的最佳方法是什么?
在这种情况下、我希望有一个自由运行的计时器来计算任务执行抖动。
此任务调度程序的当前配置是、
main(){
/*初始化 RTI 驱动程序*/
rtiInit();
/*启用 RTI 比较0中断通知*/
rtiEnableNotification (rtiNOTIFICATION_COMPARE0);
/*启动 RTI 计数器块0 */
rtiStartCounter (rtiCOUNTER_BLOCK0);
}