This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于 Hercules HDK 器件、如何确定运行时间。

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782793/for-the-hercules-hdk-devices-how-do-you-determine-hours-of-operation

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

是否有办法在这些 Hercules 微控制器 HDK 器件上设置和保持"运行时间"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没有用于设置和维护"运行时间"的板载解决方案!

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    累积系统时钟的解决方案也可能有用。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 RTI 模块来生成系统节拍。 可以使用内部(FEE)或外部非易失性存储器来存储时序数据。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何代码示例? 我使用 RM46 HDK、但任何样片都将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    不、我们没有此任务的示例。 但也有使用 RTI 模块、SPI/I2C (因为大多数外部非易失性存储器使用这些协议进行通信)、闪存仿真 EEPROM 的示例。 示例位于 HALCoGen 安装的示例文件夹下。 说明如何使用示例可在 HALCoGen 中的帮助->帮助主题->示例菜单中找到。

    此致、
    米罗