Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C123GH6PM 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我有一个使用 TM4C123GH6PM MCU 的医疗设备、
我想创建一个将连接到该器件的 Windows 程序、以便在将来更新软件。
我们使用 USB DFU 连接到器件。
我知道的烧录设备的选项包括:
1) 1) LM 闪存编程器 CLI -我现在可以使用它、但我可以合法地将它与我的软件一起分发吗?
2) 2)我知道 sflash、但根据我的理解、它不适用于 USB DFU。
3) 3)我还知道 UNIFLASH 的相关信息、但从未使用过它、并且仍然尝试 使用 CLI 使其正常工作。
在这些设备上刻录新软件的最佳选择是什么?
谢谢、
Nadav