This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:如何设置以太网的网络端口速率

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782085/tm4c1294ncpdt-how-to-set-the-rate-of-network-port-for-ethernet

器件型号:TM4C1294NCPDT

如何设置网络端口速率?  库中是否有设置网络端口速率的寄存器? 是否有  API 的应用手册? 库? 非常感谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    速度通常是自动协商的、器件数据表的第20.4.2.1节对此进行了说明。 您能否通读一下、如果您有任何疑问、请将其发布在此处?