This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:INT_TIMERA0_blizzard 未定义

Guru**** 2616265 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/778611/tm4c123gh6pz-int_timera0_blizzard-undefined

器件型号:TM4C123GH6PZ

您好!  

我不熟悉 Keil 编程。 我正在执行一个需要计时器的项目。当我在链接 Driverlib 库后尝试编译时、我收到一个错误"INT_TIMERERA0_blizzard undefined"。

我已将预处理器符号包含为"PART_TM4C123GH6PZ TARGET_IS_BLizzard_RB1"。 我不确定如何解决此问题。 如果有人知道发生了什么、请告诉我。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alphy、

     预处理器符号存在问题。 请在下面使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    很抱歉耽误你的回答。 我更改了我的预处理器符号、现在它工作正常。
    谢谢、
    Alphy