This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:向量 PTX1000是否可以支持 TMS570?

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782274/tms570ls0714-vector-vx1000-can-support-tms570-or-not

器件型号:TMS570LS0714

您好、香榭丽舍

是否可以知道 Vector PTX1000 可以支持 TMS570?  如果可以、 哪个 TMS570器件不   受支持?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、TMS570 MCU 肯定通过并行 RTP/DMM 接口受到支持、如 Vector 页面上所示。

    还应该可以通过 DAP 接口支持 TMS570 MCU。

    此致、
    Sunil