This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:关于用于解决以太网勘误表 TM4C1294NCPDT 的确切代码

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/781358/tm4c1294ncpdt-about-the-exact-code-for-solving-the-ethernet-errata-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!  

开发环境:TM4C1294NCPDT+NON-OS+LWIP

我对 spmz850g.pdf 勘误表中的 ETH#2有疑问。(请参阅下图)
是否有人可以提供代码来解决此问题?
因为我找到了一些由其他解决方案提供的解决方案、但它们似乎都基于 TI-RTOS 版本。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caffein、

    此帖子不适用于 RTOS、可能对您有所帮助: e2e.ti.com/.../2735351

    在代码方面、这是极少数适合直接寄存器调用的情况、例如:

    FLASH_CONF_R |= FLASH_CONF_FFOFF;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、  

    如果我使用 TIvAware 2.1.4.178、我可以直接修复吗?
    (因为 spmz850g.pdf 似乎是在 TIvAware 2.1.4.178之后发布的)

    此致、  

    咖啡因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caffein、

    它不包含在 TivaWare 中、请参阅以下 Charles 的评论: e2e.ti.com/.../2713583
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi、  

    好的、谢谢。

    此致、  

    咖啡因