This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:NDK 问题

Guru**** 2616615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/779649/rtos-tm4c1294ncpdt-ndk-problem

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

TI-RTOS:2.16.1.14

NDK:2.25.00.9

CCS:6.1

你(们)好

最近、我将 TI-RTOS 与 NDK 结合使用、我的应用程序通过 TCPIP (套接字)接收和发送数据。

当我开始测试时、测试正常、但继续运行几个小时、将会出现无法预测的问题。

我不知道如何解决、因为这个问题似乎是 NDK 配置的。

Wireshark 的屏幕截图如下所示。

请帮助解决此问题。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    出现此问题后、M4仍能正常工作。
    但 PC 尝试 ping M4、M4没有响应。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 TivaC 的 TI-RTOS 存在几个已知问题。 您能否查看这些内容并应用修复以查看其是否有用? 我认为这可能是最差的两个因素之一。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DUH...I supply the link: software-dl.ti.com/.../tirtos_tivac_known_issues.html 可提供帮助

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回答。
    我将尝试这些、并在几天内进行测试。
    但我仍然不明白为什么 PC ping M4和 M4没有响应。

    艾伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    您应该查看所有问题并采取纠正措施、但最后一个问题尤其会导致网络堆栈冻结并停止传输。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、

    问题是否得到解决?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    很抱歉耽误你的回答。
    因为我需要进行测试。
    我认为问题已经解决。
    谢谢!!!

    艾伦