This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:设计使用 XDS110仿真器探针测试的电路板

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/781979/tmdsemu110-u-designing-a-board-that-i-am-testing-with-an-xds110-emulator-probe

器件型号:TMDSEMU110-U

大家好:

 我正在为我的高级项目设计一个音频 FX 处理器、并希望通过 JTAG 进行调试和 DSP 闪存。 我的问题是:由于我计划使用 XDS110探针、因此电路板本身需要多少电路? 我知道一些 JTAG 引脚上应该有上拉和下拉电阻器、但这些引脚是集成在 JTAG 控制探针中的、还是负责将这些元件设计到我的电路中? 如果我添加它们、而事实证明我不需要它们、那么我就会预见到信号完整性的问题。  

如果有任何意见、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您没有提到您正在使用的 DSP、但如果您确定 XDS110支持该 DSP、请在以下位置查看 XDS 目标连接指南:
    software-dl.ti.com/.../emu_xds_target_connection_guide.html

    本指南包含硬件设计的所有必要细节、包括上拉和下拉。

    有关支持的器件系列的列表、请查看 XDS110产品页面、网址为:
    http://www.ti.com/xds110

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    我正在使用 C6748 DSP。 根据我看到的所有情况、这两个东西是兼容的。 感谢您的链接;如果有任何其他问题、我将对其进行审查并再次答复。  

    再次感谢、

    Brandon