Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的所有人:
我们的 PCB 板使用 SPI3连接 M95040WP EEPROM (8位)。
从 HCG 示例中、 void mibspiSetData (mibspiBASE-t * mibspi、uint32组、uint16 * data)函数与 uint16 (16位数据)
如何使用 HCG Generate void mibspiSetData (mibspiBASE-t * mibspi、uint32组、uint8*数据)。
此致
Fred