This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:在 SRAM 中加载并运行测试应用程序映像

Guru**** 2862950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780477/rm44l920-loading-and-running-a-test-application-image-in-sram

器件型号:RM44L920

是否可以使用 JTAG 将测试应用程序映像加载到板载 SRAM 中、然后从 SRAM 运行? 测试应用将用于目标单元的功能测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    在 TMS570器件上、您可以通过 JTAG 直接将代码加载到闪存、然后将代码复制到 SRAM 并从 SRAM 执行代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    RM4x/5x MCU 允许您重新映射闪存和片上 SRAM、因此可以轻松支持您所需的内容。 这样、您就可以开发更小的代码例程来测试特定的函数和功能、而无需针对您所做的每个代码更改对闪存进行重新编程。

    我在 RM48x MCU 上附加了一个 CCS 项目示例。 您可以将其用作更新 RM44x 代码项目的参考。 请注意对链接器命令文件以及 sys_core.asm 文件所做的更改。 我更喜欢通过链接器命令文件传递各个堆栈指针地址、而不是在 sys_core.asm 文件中进行硬编码。

    e2e.ti.com/.../2626.rm48_5F00_adc_5F00_diff.zip

    希望这对您有所帮助。

    请注意、在使用此方法时、必须避免所有片上 SRAM 测试或初始化。

    此致、

    Sunil