Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我对 HF LPO 的频率有疑问。
在 HalCoGen 中、HF LPO 的默认配置为10MHz。
在数据表中、HF LPO 的典型值为9MHz (无修整)和9.6MHz (具有 trim64MHz)。
在启动期间、修整值从 OTP 存储器写入 LPOMONCTL 寄存器。
修整后的典型频率是多少? 9.6MHz 还是10MHz?
谢谢、Katharina