This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:Halcogen 创建的文件

Guru**** 2763565 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/781307/tms570ls0432-halcogen-created-files

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我正在使用 HALcogen 和 CCS 处理 tms570ls0432。 它工作正常。 但现在 HALCOGEN 不会创建启动、调试、目标配置、.CCS 项目文件和 cproject 文件。 我无法将代码导入 CCS。 我已尝试重新安装软件。 您能不能向我建议这背后的原因是什么?我如何克服这一问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    HALCoGen 生成要与 CCS 一同使用的 API 和配置。
    HALCoGen 生成文件后、您需要在 CCS 中创建与 HALCoGen 中相同名称的新 ccsproject。 创建新的 CCS 工程后、您将在 CCS 工程下找到所有 include 和 c 文件。
    您可以使用文件->导入 DIL 文件...在 HALCoGen 中导入现有 HALCoGen 项目
    可以使用 File->Import 将现有 CCS 工程导入 CCS。 然后从导入向导中选择 CCS 工程、然后点击 Next 按钮。 导航至您的项目并确认。

    此致、
    米罗