This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:当 TMS570ls0714与 BQ76PL455A 通信时、UART 到 UART 的数据不会转换

Guru**** 2943710 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780763/ccs-tms570ls0714-uart-to-uart-data-is-not-comig-when-tms570ls0714-is-communicating-to-bq76pl455a

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A、 TMS570LS3137、

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

          我们正在检查 TMS570ls0714 BQ76PL455A 中的 UART 到 UART 通信、 但我们无法在 bFrame 中看到电池电压。 在 TMS570ls3137 Evolution 板中、当我们以 UART 的形式连接到 sciLIN 时、数据不会传入。 我们只 连接到 sci、然后我们获得数据。 在 TMS570ls0714中、我们以 UART 的形式连接到 sciLIN。 我们需要移除还是添加上拉电阻器? 或任何其他需要在 TMS570ls0714 PCB 中获取数据的解决方案。  请尽快答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krunal、您好!

    LS3137 HDK 通过 Micro USB 端口使用 sciLIN 转 RX/TX 字符。 上拉或下拉不会影响 SCI 通信。 LS0714如何与 BQ 器件连接? BQ GUI 是否出现在您的 PC 上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、先生、

    感谢您的回答。 我们的 PCB 是新设计。 我们将逐步检查每一部分。 我们已经确定了问题、现在 UART 数据正在发送。

    谢谢、此致、

    Krunal Desai