我计划在 TivaC 上使用 QSSI 连接多通道 ADC。
我需要一些帮助来了解帧同步和接收模式下的数据之间的关系。
如果帧长于数据大小、会发生什么情况? 我检查 了这里 、但对我不清楚。
理想情况下、我将拥有64位长的4位宽数据(每帧256位)、
这将直接产生32字节 DMA 到 Pin Pong RAM。
是否有应用手册?
我有两个 Tiva 开发板,因此我将尝试一些操作,因此,任何有助于我开始评估此内容的示例都将不胜感激:)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我计划在 TivaC 上使用 QSSI 连接多通道 ADC。
我需要一些帮助来了解帧同步和接收模式下的数据之间的关系。
如果帧长于数据大小、会发生什么情况? 我检查 了这里 、但对我不清楚。
理想情况下、我将拥有64位长的4位宽数据(每帧256位)、
这将直接产生32字节 DMA 到 Pin Pong RAM。
是否有应用手册?
我有两个 Tiva 开发板,因此我将尝试一些操作,因此,任何有助于我开始评估此内容的示例都将不胜感激:)
您好 Jason、
我查看了 AD779的模拟器件数据表。 我假设您希望将"数据输出"接口用作主四路 SPI。 TM4C1294可以捕获数据、问题是同步。 DRDY 信号不用作 CS 信号。 我不清楚的是、如果 DCLK 是自由运行的、或者只有当有数据要移出时才有效。 复位和同步信号的时序图未显示 DCLK 信号。 (可能对于该第一个 DRDY 脉冲、它未处于活动状态。)
TM4C 上的 QSSI 不需要 FSS 信号。 如果 ADC 的 DCLK 仅在有数据输出(非自由运行)时切换、 则可以在 TM4C 上作为从器件启动 QSSI、然后向 ADC 发送 SYNC_IN 信号以开始该过程。 但是、AD779数据表第57页上的这一表述让我认为 DCLK 是自由运行的。
很抱歉、要给您更好的答案、需要了解我没有的竞争对手器件。