This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:直接在 TM4C1297NCZAD 的前面驱动 DLP2000

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2000, DLPC2607, TM4C1297NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780360/tm4c1297nczad-driving-dlp2000-directly-in-front-of-the-tm4c1297nczad

器件型号:TM4C1297NCZAD
主题中讨论的其他器件:DLP2000DLPC2607

大家好、团队、

您能否告知 TM4C1297是否可以使用24位并行 I/F 驱动 DLP2000?

提前感谢  

此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DLPC2607是 DLP2000的推荐前端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您是正确的、DLP2607控制的是 DLP2000 (仅 DMD)。
    您能否告知我们的 TM4C1297是否可以直接驱动 DLP2607?
    谢谢

    kr
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尚未使用 DLPC2607、但看起来 TM4C1297NCZAD 的 LCD 接口兼容。 请参阅数据表的第21节:
    www.ti.com/.../tm4c1297nczad.pdf。