This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:PD2中断未执行处理程序函数

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM, ADS1118, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780028/tm4c1230h6pm-pd2-interrupt-not-executing-handler-function

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件: ADS1118EK-TM4C123GXL

您好!

我正在使用 TM4C1230H6PM 并尝试从 PD2触发中断。 我在启动文件中设置了中断处理程序、但我也尝试了使用 IntRegister、但运气不好。 该引脚连接到 ADS1118 DOUT/DRDY 引脚、当我下拉 CS 以指示数据就绪时、该引脚应变为低电平-当使用示波器进行测量时会发生这种情况、但不会触发中断。  

MAP_GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_2);
//map_IntDisable (INT_GPIOD);
MAP_GPIOIntDisable (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_INT_PIN_2);
MAP_GPIOIntTypeSet (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_FALLING_EDGE);
MAP_GPIOIntClear (GPIO_PORTD_BASE、0xFF);
//IntRegister (INT_GPIOD、PortDHandler);
MAP_IntPrioritySet (INT_GPIOD、0);
MAP_IntEnable (INT_GPIOD);
MAP_GPIOIntEnable (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_INT_PIN_2);

我验证了以下内容:

1)引脚实际上正在寄存低电平- GPIO_PORTD.GPIO_DATA[2]= 0

2) GPIO 外设正在记录中断、应发送到 NVIC - GPIO_PORTD.GPIO_IM[2]、GPIO_PORTD.GPIO_RIS[2]、 GPIO_PORTD.GPIO_MIS[2]、GPIO_PORTD.GPIO_MIS[2]= 1

3) NVIC_EN0[3]、NVIC_DIS0[3]、NVIC_PEND0[3]、NVIC_UNPEND0[3]、NVIC_ACTIVE0[3]= 1

是否有任何关于可能出错的建议? 谢谢。