This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HCG SPI 示例无法完全显示

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780124/tms570ls1224-hcg-spi-example-could-not-show-fully

器件型号:TMS570LS1224

尊敬的  

    我尝试使用 launchpad 学习 SPI、但请参考 HCG 帮助文档。 我找到以下信息:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未显示某些配置图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    你是对的、我将报告这一点。
    第2步:
    -转至“Driver Enable (驱动程序启用)”选项卡。 取消选中 Mark/Unmark All drivers (标记/取消标记所有驱动程序)并选中 Enable MIBSPI1 driver (启用 MIBSPI1
    对于步骤3:
    -转至 MIBSPI1 Global。 检查主控模式和内部时钟。
    -转至 VIM 通道0-31选项卡并启用 MIBSPI1高电平中断-通道12。

    其他设置如图所示。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    米罗